RoiDB¶
Einleitung¶
Das RoiDB Modul (Region of Interest Datenbankmodul) ermöglicht die globale Definition von 2D und 3D Regions of Interest (ROIs), die dann in vielen Detektionsmodulen verwendet werden können. Die definierten ROIs sind in allen Modulen auf dem rc_visard verfügbar, die 2D oder 3D ROIs unterstützen.
Das RoiDB Modul ist ein Basismodul, welches auf jedem rc_visard verfügbar ist.
3D ROIs können in den ItemPick und BoxPick Modulen verwendet werden. 2D ROIs werden vom SilhouetteMatch Modul und dem LoadCarrier Modul unterstützt.
| Unterstützte ROI Typen | 2D, 3D |
| Unterstützte ROI Geometrien | 2D ROI: Rechteck, 3D ROI: Box, Kugel |
| Max. Anzahl von ROIs | 2D: 100, 3D: 100 |
| ROIs verfügbar in | 2D: SilhouetteMatch, LoadCarrier, 3D: ItemPick und BoxPick |
| Unterstützte Referenzkoordinatensysteme | camera, external |
Region of Interest¶
Eine sogenannte Region of Interest (ROI) definiert ein abgegrenztes Raumvolumen (3D ROI, region_of_interest) oder eine rechteckige Region im linken Kamerabild (2D ROI, region_of_interest_2d), welche für eine spezifische Anwendung relevant sind.
Eine ROI kann das Volumen, in dem ein Load Carrier gesucht wird, einschränken, oder einen Bereich definieren, der nur die zu erkennenden oder zu greifenden Objekte enthält. Die Verarbeitungszeit kann sich deutlich verringern, wenn eine ROI genutzt wird.
Folgende Arten von 3D ROIs (type) werden unterstützt:
BOX, für quaderförmige ROIs mit den Abmessungenbox.x,box.y,box.z.SPHERE, für kugelförmige ROIs mit dem Radiussphere.radius.
Die Pose pose einer 3D ROI kann entweder relativ zum Kamera-Koordinatensystem camera oder mithilfe der Hand-Auge-Kalibrierung im externen Koordinatensystem external angegeben werden. Das externe Koordinatensystem steht nur zur Verfügung, wenn eine Hand-Auge-Kalibrierung durchgeführt wurde. Wenn der Sensor am Roboter montiert ist, und die ROI im externen Koordinatensystem definiert ist, dann muss jedem Detektions-Service, der diese ROI benutzt, die aktuelle Roboterpose übergeben werden.
Eine 2D ROI ist als rechteckiger Teil des linken Kamerabilds definiert und kann sowohl über die REST-API-Schnittstelle als auch über die rc_visard Web GUI auf der Seite Regions of Interest unter dem Menüpunkt Datenbank gesetzt werden. Die Web GUI bietet hierfür ein einfach zu benutzendes Werkzeug an. Jeder ROI muss ein eindeutiger Name zugewiesen werden, um diese später adressieren zu können.
In der REST-API ist eine 2D-ROI über folgende Werte spezifiziert:
id: Eindeutiger Name der ROIoffset_x,offset_y: Abstand in Pixeln von der oberen rechten Bildecke entlang der x- bzw. y-Achsewidth,height: Breite und Höhe in Pixeln
Der rc_visard erlaubt das Speichern von bis zu 100 verschiedenen 3D ROIs und der gleichen Anzahl von 2D ROIs. Die Konfiguration von ROIs erfolgt in der Regel offline während der Einrichtung der gewünschten Anwendung. Die Konfiguration kann mithilfe der REST-API-Schnittstelle des RoiDB Moduls vorgenommen werden, oder über die rc_visard Web GUI auf der Seite Regions of Interest unter dem Menüpunkt Datenbank.
Bemerkung
Die erstellten ROIs sind persistent auf dem rc_visard gespeichert und auch nach Firmware-Updates und -Wiederherstellungen verfügbar.
Wechselwirkung mit anderen Modulen¶
Die folgenden, intern auf dem rc_visard laufenden Module liefern Daten für das RoiDB Modul oder haben Einfluss auf die Datenverarbeitung.
Hand-Auge Kalibrierung¶
Falls die Kamera zu einem Roboter kalibriert wurde, kann die Pose einer 3D ROI im Roboterkoordinatensystem angegeben werden, indem das Argument pose_frame auf external gesetzt wird.
Zwei verschiedene Werte für pose_frame können gewählt werden:
- Kamera-Koordinatensystem (
camera): Die Pose der 3D Region of Interest ist Kamera-Koordinatensystem angegeben und es ist kein zusätzliches Wissen über die Lage der Kamera in seiner Umgebung notwendig. Das bedeutet insbesondere, dass sich ROIs oder Load Carrier, welche in diesem Koordinatensystem angegeben sind, mit der Kamera bewegen. Es liegt daher in der Verantwortung des Anwenders, in solchen Fällen die entsprechenden Posen der Situation entsprechend zu aktualisieren (beispielsweise für den Anwendungsfall einer robotergeführten Kamera). - Benutzerdefiniertes externes Koordinatensystem (
external): Die Pose der 3D Region of Interest ist im sogenannten externen Koordinatensystem angegeben, welches vom Nutzer während der Hand-Auge-Kalibrierung gewählt wurde. In diesem Fall bezieht das Modul alle notwendigen Informationen über die Kameramontage und die kalibrierte Hand-Auge-Transformation automatisch vom Modul Hand-Auge-Kalibrierung.
Bemerkung
Wenn keine Hand-Auge-Kalibrierung durchgeführt wurde bzw. zur Verfügung steht, muss als Referenzkoordinatensystem pose_frame immer camera angegeben werden.
Zulässige Werte zur Angabe des Referenzkoordinatensystems sind camera und external. Andere Werte werden als ungültig zurückgewiesen.
Services¶
Das RoiDB Modul wird in der REST-API als rc_roi_db bezeichnet und in der Web GUI unter dargestellt. Die angebotenen Services des RoiDB Moduls können mithilfe der REST-API-Schnittstelle oder der Web GUI ausprobiert und getestet werden.
Das RoiDB Modul stellt folgende Services zur Verfügung.
set_region_of_interest¶
speichert eine 3D ROI auf dem rc_visard. Alle ROIs sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/set_region_of_interestDie Definition des Typs
region_of_interestwird in Region of Interest beschrieben.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "region_of_interest": { "box": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "sphere": { "radius": "float64" }, "type": "string" } } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "set_region_of_interest", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
set_region_of_interest_2d¶
speichert eine 2D ROI auf dem rc_visard. Alle ROIs sind dauerhaft gespeichert, auch über Firmware-Updates und -Wiederherstellungen hinweg.
Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/set_region_of_interest_2dDie Definition des Typs
region_of_interest_2dwird in Region of Interest beschrieben.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "region_of_interest_2d": { "height": "uint32", "id": "string", "offset_x": "uint32", "offset_y": "uint32", "width": "uint32" } } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "set_region_of_interest_2d", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
get_regions_of_interest¶
gibt die mit
region_of_interest_idsspezifizierten, gespeicherten 3D ROIs zurück.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/get_regions_of_interestWerden keine
region_of_interest_idsangegeben, enthält die Serviceantwort alle gespeicherten ROIs.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "region_of_interest_ids": [ "string" ] } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "get_regions_of_interest", "response": { "regions_of_interest": [ { "box": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "id": "string", "pose": { "orientation": { "w": "float64", "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" }, "position": { "x": "float64", "y": "float64", "z": "float64" } }, "pose_frame": "string", "sphere": { "radius": "float64" }, "type": "string" } ], "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
get_regions_of_interest_2d¶
gibt die mit
region_of_interest_2d_idsspezifizierten, gespeicherten 2D ROIs zurück.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/get_regions_of_interest_2dWerden keine
region_of_interest_2d_idsangegeben, enthält die Serviceantwort alle gespeicherten ROIs.Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "region_of_interest_2d_ids": [ "string" ] } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "get_regions_of_interest_2d", "response": { "regions_of_interest": [ { "height": "uint32", "id": "string", "offset_x": "uint32", "offset_y": "uint32", "width": "uint32" } ], "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
delete_regions_of_interest¶
löscht die mit
region_of_interest_idsspezifizierten, gespeicherten 3D ROIs.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/delete_regions_of_interestAlle zu löschenden ROIs müssen explizit angegeben werden.
Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "region_of_interest_ids": [ "string" ] } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "delete_regions_of_interest", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
delete_regions_of_interest_2d¶
löscht die mit
region_of_interest_2d_idsspezifizierten, gespeicherten 2D ROIs.Details
Dieser Service kann wie folgt aufgerufen werden.
PUT http://<host>/api/v2/nodes/rc_roi_db/services/delete_regions_of_interest_2dAlle zu löschenden ROIs müssen explizit angegeben werden.
Die Definition der Request-Argumente mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "args": { "region_of_interest_2d_ids": [ "string" ] } }Die Definition der Response mit jeweiligen Datentypen ist:
{ "name": "delete_regions_of_interest_2d", "response": { "return_code": { "message": "string", "value": "int16" } } }
Rückgabecodes¶
Zusätzlich zur eigentlichen Serviceantwort gibt jeder Service einen sogenannten return_code bestehend aus einem Integer-Wert und einer optionalen Textnachricht zurück. Erfolgreiche Service-Anfragen werden mit einem Wert von 0 quittiert. Positive Werte bedeuten, dass die Service-Anfrage zwar erfolgreich bearbeitet wurde, aber zusätzliche Informationen zur Verfügung stehen. Negative Werte bedeuten, dass Fehler aufgetreten sind. Für den Fall, dass mehrere Rückgabewerte zutreffend wären, wird der kleinste zurückgegeben, und die entsprechenden Textnachrichten werden in return_code.message akkumuliert.
Die folgende Tabelle listet die möglichen Rückgabe-Codes auf:
| Code | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Erfolgreich |
| -1 | Ungültige(s) Argument(e) |
| -10 | Das neue Element konnte nicht hinzugefügt werden, da die maximal speicherbare Anzahl an ROIs überschritten wurde. |
| 10 | Die maximal speicherbare Anzahl an ROIs wurde erreicht. |
| 11 | Mit dem Aufruf von set_region_of_interest oder set_region_of_interest_2d wurde ein bereits existierendes Objekt mit derselben id überschrieben. |